Other Parts Discussed in Thread: ADS8354
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8354
此外、对于通道 A 和 B
基准 电压= 2.52V、输入= 1.29V
两个电路相同(请参阅 ADS8354 原理图
ADC 读取频率为 500ms。
CFR reg 设置为= 0x8600 — 单 SDO 模式 32 个时钟、FSR = 2xVref
REFDAC_A 和 B — 默认条件。
使用上述设置 、我们可以看到
通道 A - ADC 计数更稳定(请参阅下表)
通道 B - ADC 计数差值为高电平(请参阅下表)
| ANNEL B | 小数 | 差值 | 通道 A | 小数 | 差值 | |
| DFE2 | 57314 | E024 | 57380 | |||
| E012 | 57362. | 48 | E026 | 57382. | 2. | |
| E012 | 57362. | 0 | E024 | 57380 | 2. | |
| E012 | 57362. | 0 | E029 | 57385. | 5. | |
| DFE2 | 57314 | –48 | E020 | 57376 | –9. | |
| DFF2. | 57330 | 16 | E01E | 57374 | 2. | |
| E012 | 57362. | 32 | E028 | 57384 | 10. | |
| E012 | 57362. | 0 | E01F | 57375 | –9. | |
| DFE2 | 57314 | –48 | E023 | 57379. | 4. | |
| E012 | 57362. | 48 | E023 | 57379. | 0 | |
| DFDA | 57306 | –56 | E028 | 57384 | 5. | |
| E012 | 57362. | 56 | E027 | 57383. | –1 | |
| DFD2 | 57298. | –64 | E02F | 57391. | 8. | |
| DFD2 | 57298. | 0 | E026 | 57382. | –9. | |
| E012 | 57362. | 64 | E021 | 57377. | –5 | |
| E012 | 57362. | 0 | E026 | 57382. | 5. |
想知道为什么 ADC 值的变化会是问题所在?