Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, ADS7853
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: ADS7853
主题中讨论的其他器件: ADS8353、
尊敬的 TI 专家:
在我们的产品中、 ADS7853/ADS8353 配置为以 32 时钟单 SDO 模式运行。 下面是 ADC SPI 信号的示波器屏幕截图。
如屏幕截图所示、SCLK 信号在橙色圆中不是连续的、即第 17 和第 33 个 SCLK(下降沿)。
您能否 说明这个非连续 SCLK 是否对 ADS7853/ADS8353 无论是性能还是其他角度有任何负面影响? 非常感谢。
由于固件限制、我们找不到可使 SCLK 连续的解决方案。
此致、
Larry