Other Parts Discussed in Thread: ISO6041, ISO7762, ADS127L14, ADS127L18, ISO6762, OPA828, THS4551, THS4130
器件型号: ADS127L14
主题中讨论的其他器件: ADS127L18、 ISO6762 、ISO6041 、ISO7762、 OPA828、 THS4551、 THS4130
公钥
工程文档 TI_DEX.docx Verification_Request
我们请您查看原理图及其连接
我们恳请 Texas Instruments 应用工程人员详细审查上述配置、并确认或更正第 6 节中列出的 10 个验证问题中的每一个。 在此阶段发现的任何错误或建议更改都将在 PCB 制造开始之前纳入、从而避免代价高昂的电路板重新喷漆。
我们很乐意提供完整的原理图、完整的 ADS127L14 引脚连接表和 REF5025 连接详细信息(如果需要)以进行更全面的审查。
感谢您的支持。
- 接地隔离策略(Rx 板 AGND/DGND 通过 ISO7762DW 与 FPGA GND 隔离)是否正确且足以满足该应用的要求?
- 15 个 FPGA GPIO 引脚是否足以使用所述的信号共享策略在单路星形 TDM 模式下与所有 5 个 ADS127L14 ADC 进行通信?
- 考虑到所有电路板共享相同的 CLKIN 源和 START 信号、电路板 1 的 DCLK 和 FSYNC 是否可用作所有 5 个电路板的时序基准?
- 所有 5 个错误引脚(开漏)的线或是否正确、STATUS_DP 接头中的 ERR_FLAG 是否足以识别故障电路板而无需单独的 CS 线路?
- 在给定共享 CS 的情况下、主要代理 SDO 方法(仅连接板 1 SDO、板 2-5 SDO 连接到 10k 至 DGND)是否正确?
- 根据 ISO7762DW 数据表的图 4-3、U1 和 U2 隔离器引脚连接和侧分配 (U1:ADC=SIDE1、FPGA=Side2;U2:FPGA=SIDE1、ADC=Side2) 是否正确?
- 考虑到 25k 内部驱动器和 3k 最大外部电阻约束、GPIO0/TDM(引脚 3)直接连接到 DGND(无电阻器)是否是选择单路星型 TDM 的正确方法?
- GPIO1/HDR(引脚 4)直接连接到 IOVDD(无电阻器)是否正确、从而永久启用 STATUS_DP 标头字节以进行 ERR_FLAG 识别?
- 根据 ADS127L14 数据表中的表 9-3、旁路电容值 (AVDD1/AVDD2:2.2uF 至 AVSS、CAPA:10uF 至 AVSS、CAPD:2.2uF 至 DGND、IOVDD:2.2uF 至 DGND) 是否正确?
- 将 GND 引脚连接到 AVSS(–2.5V) 且 VIN 连接到 AVDD1 (+2.5V) 时、REF5025AIDR 是否为正确配置、从而针对双极±2.5V 输入范围生成 VREF = 2.5V?