器件型号: AMC7908
主题中讨论的其他部件: AMC7904
您好、
我们使用 AMC7904 来偏置 GaN PA 器件、且 VSS 电源设置为–9V
我们根据 DAC 输出负载条件在第 1 页配置 1 寄存器(偏移:0x08)中观察不同的值:
高阻抗(正常条件):
寄存器值= 0x01
正常电流模式 (70mA)
低阻抗/接地短路(故障情况,例如 PA 损坏):
寄存器值= 0x19
指示高电流模式 (130mA) 和宽 VSS 配置
发现的问题:
当 DAC 输出端发生短路时、AMC7904 会自动切换到高电流模式、从而增加从 VSS 稳压器汲取的电流。
我们的目标是在短路情况下限制输出电流、以降低 VSS 电源上的应力并提高系统稳健性。
此致、
Mufeed