Other Parts Discussed in Thread: AFE20408
器件型号: AFE20408
您好:
我的客户提出了一个关于他们在 OUTAx 和 OUTBx 输出上观察到的过冲的问题。 由于我从客户那里获得了这些波形、我想与您分享。
客户询问我们、是否已识别出过冲是作为 IC 发生的、以及是否有办法降低过冲水平。
感谢您在回答客户时给予的合作。
此致、
T.Imai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Imai-San:
您能分享这些图像吗? 请注意、该器件使用电容电荷共享来实现 OUT 引脚上的快速开关。 布线电感和封装电感等寄生特性会导致过冲。 此外、开关速度非常高、因此如果探头未得到适当补偿、示波器有时会增加过冲。 切换的图像有助于确认该行为。
如果过冲是真实的(而不是由示波器引起)、则添加一个与大容量电容器串联的小电阻(~1Ω)有助于减少过冲。
谢谢
Paul
尊敬的 Imai-San:
请将图片通过电子邮件发送至 frost@ti.com 和 e-bowrie@ti.com。
谢谢、
Erin
尊敬的 Erin-san:
感谢您的支持。 我给您发送了一封电子邮件、您让我在 E2E 上发帖、因为您 12 月 6 日才出门。 我需要您回答以下问题。
下面是客户提出的有关 AFE20408 的新问题。
客户将 AFE20408 的 OUTA 连接到 GaN 功率放大器的栅极端子、以尝试控制其栅极电压。
添加更多关断功能。 未连接到 AFE20408(如附件所示)、OUTA0 输出电压为–5V⇔ –2.5V、但如果是 GaN 功率放大器的栅极。 则波形将失真。
根据应用手册、OUTA0 直接连接到功率放大器、因此客户没有在 OUTA0 和栅极端子之间添加任何元件。
失真的原因是什么? 他们怎么能做到呢?
e2e.ti.com/.../AFE20408-OUTA-waveform.pdf
您能否回答客户的前一个问题? 我通过电子邮件询问这一点、因为它包含了客户信息、但问题不需要包括客户的信息、所以我在下面写下。 请同时回答这个问题。
“我告诉客户后收到了以下问题。 请帮助我回答。
1) 当 DRVEN0 高电平的周期为 0.5us(如数据表中所示)时、我们已确认输出波形与数据表类似。
但是、当 DRVEN0 高电平的周期约为 100us 时、当输出上升时会出现过冲。 似乎是过冲行为
启动时的状态因 DRVEN0 为高电平的周期而异。 这种理解是否正确?
2) 我了解输出下降时的过冲是由 IC 引起的。 在 GaN HEMT 等 AMP IC 中、漏极电流会增加
当栅极电压增加约 200mV 时、则会显著增加。 TI 是否认为这种过冲作为偏置控制器不是问题? “
此致、
T.Imai