This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:过采样

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656383/adc12dj5200rf-oversampling

器件型号: ADC12DJ5200RF

尊敬的技术支持团队:

您能否确认我的理解是否正确?

当带宽为 200MHz (9GHz± 100MHz) 的信号输入到 ADC 时、
如果采样频率至少是带宽 (400MHz) 的两倍、则可以进行过采样。

条件:

输入范围:可用输入频率范围:> 10GHz。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    您无法使用过采样来捕获所描述的相关频带。 ADC12DJ5200RF 可以在单通道模式下以高达 10.4GHz 的频率进行采样、因此奈奎斯特边界位于 5.2GHz。 由于信号在 9GHz±100MHz 范围内、根据奈奎斯特定理、信号将在 1.4GHz±100MHz 时混叠到第一个奈奎斯特区域。

    为了捕获此信号、您可以在 ADC 输入之前应用模拟滤波器来隔离目标频带、然后使用 DDC 块执行 8 倍抽取(在 10.4GHz 采样频率下)或 4 倍抽取(5.2GHz 采样频率)、这将使有效采样频率降至 1.3GHz。 在这种情况下、第一个奈奎斯特边界位于 650MHz、信号混叠在 0 –200MHz 以内。 模拟滤波器使所有其他可能混叠到 0 –200MHz 区域的信号衰减、因此您知道这个音调是您的目标信号。

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息、以便我能够为您提供 更具体的建议?

    谢谢、
    Sam