Other Parts Discussed in Thread: AMC1336
器件型号: AMC1336
您好:
我们在 60Hz 并网系统的电压测量应用中使用 AMC1336。 测量的信号用于 PLL 同步、RMS 计算和功率测量。
调制器时钟在 20MHz 上配置并连接到 C2000 器件的 SDFM 外设。SDFM 配置为最大 OSR256 值、以最大限度地提高滤波能力和分辨率。
我们想验证所选的模拟输入滤波器值是否处于 AMC1336 的建议工作范围内。
当前滤波器配置:
R1 = R2 = 33 欧姆
CX = 100nF(差分电容器)
CY = 1nF(共模电容器)
这会得到大约 24kHz 的差分截止频率。
问题:
-
TI 是否建议针对输入串联电阻 R1 和 R2 设定特定范围?
-
差分电容器 Cx 是否有建议的最大值?
-
使用较大的 CX 值时、是否对调制器性能、失真或稳定性有任何疑问?
-
为了实现出色的共模噪声抑制和 CMRR 性能、Cx 和 CY 之间是否有建议的比率?
-
对于目标信号带宽低于 1kHz 且 SDFM 已配置为最大 OSR 的应用、TI 是否建议在 AMC1336 输入端进行更强的模拟滤波或主要依靠 SDFM 数字滤波?
-
AMC1336 输入 INP 和 INN 看到的最大源阻抗是否存在任何限制?
大多数 TI 参考设计似乎使用的电容器值要小得多、因此对于有关此应用可接受的电阻器和电容器范围的任何指导、我们将不胜感激。
感谢您的支持。