Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1, TMS320F28379D, ADS7042
器件型号: ADS7049-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D、 ADS7042
我正在将 ADS7049-Q1 用作 AVDD = 2.5V 的外部 ADC。原始模拟信号约为 0V 至 1.1V、并在施加到 ADC 之前被放大。 在对 ADC 输入滤波器(47 欧姆串联电阻器和 330 pF 电容器)进行放大后、ADC 输入范围大约为 0V 至 2.15V、因此可以利用大部分 ADC 输入范围。
我想在工作台上验证 ADC 输出代码、并将其与预期的理论值进行比较。 对于 SPI 通信、我可以访问 MSP430MSP-EXP430G2ET LaunchPad 和 TMS320F28379D 开发套件、因此我想使用其中一款处理器与 ADS7049-Q1 连接并读取转换结果。
您能否说明以下哪个套件更适合用于此目的、以及 TI 是否有任何工作代码或参考工程通过 SPI 与 ADS7049-Q1 直接通信并读取 12 位转换结果? 我的目标是施加已知的直流电压、获取 ADC 数据并验证测量的 ADC 计数是否与预期值匹配。
此外、是否有计算器、电子表格、公式、查找表或 TI 工具可用于确定给定输入电压下的预期 ADC 输出代码? 例如、当 ADC 输入范围约为 0V 至 2.15V 且 AVDD = 2.5V 时、我想知道预期的 ADC 计数、以便我可以快速调试是否有任何差异来自模拟前端、ADS7049-Q1、SPI 接口或固件实现。
该应用是温度检测应用、希望为基准验证、固件开发和 ADC 代码验证提供任何建议。