This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:能够承受单端负电压?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8688W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657893/ads8684-able-to-survive-a-single-ended-negative-voltage

器件型号: ADS8684
主题中讨论的其他器件: ADS8688、 ADS115H18

我很好奇该系列(包括 ADS8688)是否能够承受–10V 输入。  

从绝对最大值表中、答案显示为是。 如果您有任何疑虑、我希望了解。  

最后、是否可以将其中一个输入接地并将其用作单端 ADC? 我假设是的 — 愿意接受任何辅导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:  

    我很好奇、这个系列(包括 ADS8688)是否能够承受–10V 输入。  [/报价]

    是的、ADS8688/4 可以支持 ±10V 输入。 如果您希望获得更大的输入电压范围、可以 选择新的 ADS8688W/84W。 该器件与 ADS8688/4 引脚对引脚和软件兼容、但支持 ±12V 输入范围和差分输入。

    是否可以将其中一个输入接地并将其用作单端 ADC?

    是的、 对于单端测量、您需要将 ADS8688/4 和 ADS8688W/84W 的负输入接地。

    此致、

    Jiyah  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!  

    此外、如果没有将差分信号接地一次、会发生什么情况。  我是否可以将其用作具有+-输入范围的 16 输入 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    当然! 由于集成了差分 PGA、该器件只能支持 8 个差分端输入或 8 个单端输入。 如果客户希望使用一个器件灵活地测量 8 个差分端输入和 16 个单端输入、 ADS125H18 将是一个不错的选择。 这是一个可支持+/–20V 输入的 Δ — Σ ADC。 16 位型号 (ADS115H18) 将在下一季度左右发布。

    此致、

    Jiyah