Other Parts Discussed in Thread: ADS125H18
器件型号: ADS125H18
要为输入定义 VREF/2 的偏置点、能否只需将 RESP 连接到 REFOUT 引脚 (REFN 连接到 AVSS) 即可实现? 我在评估板上没有看到此配置选项(使用单电源时,它通常将 RESP 连接到 AVDD)。 没有外部 VREF。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Leo Ahlin
我对你想做什么感到困惑
我知道您的输入被偏置到 VREF/2、 但我不明白为什么您要将 RESP 连接到 REFOUT。 是否使用 REFOUT 来生成 VREF/2 电压? 如果您能够绘制出您尝试做的事情、这可能会有所帮助。 此外、您尝试应用于 ADC 的实际信号范围是多少?
当然、您可以在 EVM 上尝试移除 R65 并将 REFOUT 接线到连接到 RESP 引脚的焊盘。 请注意、如果您更改 RESP、绝对输入电压限值会发生变化。 当 RESP = AVDD 时、它们大致处于中心位置、但 随着 RESP 比 AVDD 更小、它们将变为非对称状态。 例如、当 AVDD = RESP = 5V 时、V20 器件相对于 GND 的绝对输入限值为–22.5V 和+25.5V。 当AVDD = 5V 但 RESP = 2.5V 时、V20 器件相对于 GND 的绝对输入限值为–11.25V 和+36.75V

-布莱恩
感谢您的答复。 最初、 我们的应用是通过分离式低噪声电源为 AVDD 和 AVSS 供电。 我们现在考虑单电源 (AVDD=5V、AVSS=GND)、但系统电源的 AVDD 可能具有更宽的容差 (5%) 和噪声、因此在将 RESP 连接到 AVDD 时、我担心这可能会影响输入性能/测量结果。 为 RESP 或备用 AVDDD 电源提供另一个干净电压源、从而避免进行清理。 我了解 RESP 上的电压如何影响输入范围、但是、例如、使用 4.096V 的内部 VREF(来自 REFOUT)仍然可以为我们提供干净的源、并且在我们的应用中仍然具有足够的输入范围。 想知道我缺少什么吗? 谢谢。
尊敬的 Leo Ahlin:
是的、所有测量都是通过电阻分压器有效的差分测量、只是“单端“测量始终相对于 RESN 电阻分压器。
再次请注意、RESP/RESN 引脚只是设置电阻分压器的偏置点、因此更改这些引脚上的电压不会改变输入信号的调节方式、而只是改变最小和最大绝对输入电压。 即使 RESP 上的电压波动、也应在所有引脚上大致相等并抵消。 我不知道你需要这么多的担心,但也许我误解了你实际上正在努力实现什么
-布莱恩