Other Parts Discussed in Thread: AFE4432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AFE4432EVM
Thread 中讨论的其他器件: AFE4432
您好 TI 支持团队:
我正在基于 AFE4432 硬件参考/EVM 架构设计定制电路板、因此我希望在 PCB 制造之前申请原理图级别审查。
作为初始验证步骤、我已经测试了 通过 TXU 电平转换器 EVM 连接到 STM32 板的 AFE4432 EVM、并且与 AFE4432 的 SPI 通信工作正常。 我的定制电路板旨在将这一经过验证的相同架构集成到更小的定制设计中。
请您确认以下几点。
1. LED 和光电二极管接线
2. AFE4432 电源轨:RX_SUP 和 TX_SUP
3. SPI 接口和电平转换
4. USB-C 和 ESD 保护
5、一般原理图/布局审核申请
我的目标是确认、在进行最终 PCB 布局/制造之前、此定制实现严格遵循 AFE4432 参考设计。
非常感谢您的帮助。
此致、
Itzel Avila