This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3151:关于 DAC3100 输出噪声的查询

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656452/dac3151-inquiry-regarding-dac3100-output-noise

器件型号: DAC3100

您好:

我有疑问、感谢您的支持。

我使用 DAC3100 具有以下配置:
P0 / R27 = 0x3C(I2S、32 位、BCLK =输出、WCLK =输出)。
更改采样率时会产生大量噪声。
为了防止出现这种噪声、我尝试将输出静音;但是:

DAC 静音 (P0/R64) 会引入显著的砰砰声
模拟音量 (P1/R36、R37) 会在衰减时引起明显的拉链噪声、从而产生额外的噪声

另一方面、使用 TLV320DAC3100EVM-U(其中 BCLK 和 WCLK 配置为输入)时、这些噪声相对较小。
导致大噪声的主要原因是否是 BCLK 和 WCLK 配置为输出?
除了将 BCLK 和 WCLK 设置为输入之外、是否还有其他应对措施?
为了便于您参考、我已经确认将所有其他设置(BCLK 和 WCLK 除外)与 EVM 匹配不能改善该问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、无法在器件列表中选择 DAC3100、因此我选择了其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有人对此有任何信息、我将不胜感激。

    此致