This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:VCM 范围计算检查

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS130E08, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656567/ads131e08-vcm-range-calculate-check

器件型号: ADS131E08
主题: ADS130E08 中讨论的其他器件

您好、TI 人

 

您能帮助我检查 ADS131E08 的 VCM 输入范围吗

AVDD =+2.5V、AVSS = 2.5V、VREF =内部 4V、PGA = 2  

AVDD =+2.5V、AVSS = 2.5V、VREF =内部 4V、PGA = 4

我们计算出的范围看起来不正确。

我们测试:

当 VCM = 1.7V、PGA = 2 时、输出不正常。

当 VCM = 0.96V、PGA = 4 时、输出正常。

我们不确定为什么测试结果不遵循数据表。

请帮助检查。 非常感谢。

image.png

我们钙化了

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    两次测试时、输入电压是多少? 单端或差分输入?  

    当电源电压±2.5V 时、理想的 VCM 为 0V。 您想要并测试 VCM=1.7V 是否有任何原因?

    您能否在 Thread Tracking Toolkit 的 Notes(注释)部分发布客户名称?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dale

    这是因为 ECG 系统需要在其数据表中标记输入共模电压范围。 客户发现系统的输入共模电压范围与数据表 计算结果不一致。 您能否帮助确认电流条件下的正确输入共模范围是多少? 输入振幅我们可以假设在差分输入和单端输入时具有 100mV 的正弦波、共模直流电压为 1.7V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    VCM 范围取决于电源、增益和 最大差分信号 (VMAX_Diff)、  定义为  出现在 PGA 输入端的差分输入信号的最大幅度。  以下是  根据数据表中的公式 (4)、VMAX_Diff =500mV 和 100mV 的两个示例。

      

    您能否在 Thread Tracking Toolkit 的 Notes(注释)部分发布客户名称?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dale

    我将客户姓名发送到备注中。

    我们还在表中进行了计算  

    客户表示测量时系统运行正常、但 VCM 的理论计算结果超出了系统限制 VCM_MAX。  

    我能否 理解、当 VCM 超过最大值时、系统会工作、但性能会下降? 超过 VCM_max 或 min 后会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    感谢您分享信息。

     ADS131E08 数据表中有关共模电压的说明 不 是很清楚、说明 内部 PGA 有限制、由于 PGA 受限、输入必须在一定范围内。 PGA 就像仪表放大器的前端。 由于该 PGA 输入受到放大器工作范围的限制、因此限制可能来自放大器的输入或输出范围。 由于此 PGA 的输入和输出必须具有相同的共模电压、因此输入共模更受增益的限制。 ADS130E08 是较旧的数据表。 我们的一些较新的数据表中有类似但更好的说明。   有关详细信息、您可以查看低噪声可编程增益放大器部分和 PGA 输入电压要求部分的 ADS124S08 数据表。

    对于  上面显示的第二个测试中的条件(增益=4、VCM=0.48V)、PGA 的输出接近 达到允许的电源轨、如果输入是差分直流 信号、您可能不会看到不良输出、但是、如果使用交流信号检查交流性能或正在检查线性性能、则会出现不良结果。  

    对于      上面提到的第一个测试中的条件 (GAIN=2、VCM=1.7V)、更重要的是要知道施加在 ADC 的 AINP 和 AINN 引脚上的电压、结果可能会因 AINP 和 AINN 上的电压不同而有所不同、但 VCM 相同。

    您可以使用以下工具进行检查、下面是三个具有不同条件的示例。

    ADS124S08 EXCEL-CALC-TOOL — ADS1x4S0x 设计计算器

    示例 1:

    示例 2:

    示例 3:

    BR、

    Dale