This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:关于菊花链的阐述

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656094/ads9324-clarification-on-daisy-chain

部件号: ADS9324

我使用的是 ADS9324、我想将其中两个连接到 4 通道配置中、如数据表中的图 7-29 所示。 但是、对于说明的配置、实际上并不清楚如何为 ADC 配置不同的 DAISY_CHn_LOC。 我是否应该先发送 DAISY_CHn_LOC = 0 的命令、然后发送另一条 DAISY_CHn_LOC = 1 的命令? 每个 ADC 如何知道我发送的命令是针对它们发送的? ADC1 只会接收具有 32 个时钟周期延迟的数据。  
此外、如果器件以菊花链 id 连接、可以为每个器件设置不同的配置吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Juan

    数据表显示了 2 个 ADC 的菊花链。  通过 32 位移位寄存器支持 SPI 菊花链。 是的、您应先命令 ADC1、然后命令 ADC2。  您要为每个通道实现的 ADC 样片是什么?

    此致、

    Shaury