This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:输出数据

Guru**** 2970210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656511/ads124s06-output-data

器件型号: ADS124S06
主题中讨论的其他器件: ADS124S08、

大家好、支持团队。

您能帮助我们的客户吗?  

 初始命令序列如下所示:

INPMUX 10.

PGA 08

数据速率 14

参考资料 12

IDACMAG 07

第 76 章

VBIAS 00

SYS 18

CFCAL0 DA

OFCAL1 0B

------------------------------------------------

校准后的数据为 0xFFFFDA=–38

校准后写入 CFCAL0 和 CFCAL1、校准后的值变为 0xFF0BDA=–62502。 以此类推。  

此后、当输入 AINx 连接到 GND 时、输出计数变为 488。

我不知道为什么它会变成这个值。 您能帮我理解吗?  

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daisuke Higa、

    你所描述的步骤让我感到困惑。

    校准后的数据是 0xFFFFDA=–38 ->获得–38 输出代码时的模拟输入是什么?  CFCAL0 和 CFCAL1 寄存器中的值是多少?

    校准后写入 CFCAL0 和 CFCAL1、校准后的值变为 0xFF0BDA=–62502。 以此类推。 ->客户是否编写了 CFCAL0 和 CFCAL1 寄存器以进行校准? 还是在校准后写入这些寄存器? 当客户获得此 0xFF0BDA 代码时、CCFG0 和 CFCAL1 寄存器中的模拟输入和值是多少?

    之后、当输入 AINx 连接到 GND 时、输出计数变为 488。->是否意味着在偏移校准后接地输入的输出代码为 488? ADS124S08 的电源是否为单极 5V (AVDD=5V、AVSS=0V)?

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dale-san

    感谢您的答复。

    我用蓝线写的。  

    校准后的数据为 0xFFFFDA=–38 

    ->当您获得–38 输出代码时、模拟输入是什么? OFCAL0 和 OFCAL1 寄存器中的值是多少?

    ->模拟输入连接到 GND。 OFCAL0&1&2 = 00h。

    校准后写入 OFCAL0 和 OFCAL1、校准后的值变为 0xFF0BDA=–62502。 以此类推。

     ->客户是否编写了 OFCAL0 和 OFCAL1 寄存器以进行校准? 还是在校准后写入这些寄存器? 当客户获得此 0xFF0BDA 代码时、OFCAL0 和 OFCAL1 寄存器中的模拟输入和值是什么?

    ->模拟输入连接到 GND。 OFCAL0&1&2 = 00h。  他们是在校准后写入的。

    此后、当输入 AINx 连接到 GND 时、输出计数变为 488。

    ->您的意思是在偏移校准后接地输入的输出代码是 488 吗? ADS124S08 的电源是否为单极 5V (AVDD=5V、AVSS=0V)?

    ->都是。  

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daisuke Higa、

    您必须禁用 PGA 以使用单极电源 (AVSS = 0V、AVDD = 5V) 测量单端 (GND) 输入。 有关更多信息、请参阅 ADS124S06 数据表中的第 9.3.2.3 节

    如果客户将 ADC 输入短接在一起(即 MUXP = MUXN = 0V)、他们应该能够发出 SYOCAL 命令以确定系统偏移。 请注意、使用 SYOCAL 命令会自动更新 OFCAL 寄存器

    如果客户发出 SFOCAL 命令、则 ADC 会自动将 ADC 内部的输入短接在一起(在多路复用器之后,在 PGA 之前)、以确定 PGA+ADC 偏移。  请注意、使用 SFOCAL 命令会自动更新 OFCAL 寄存器

    我不确定为什么客户手动写入 OFCAL 寄存器、或者为什么结果会发生变化:“校准后的数据为 0xFFFFDA=–38“、“校准后写入 CFCAL0 和 CFCAL1、校准后的值变为 0xFF0BDA=–62502“<-为什么这里有两个不同的值?

    -布莱恩