This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9324:客户可以为不同的通道使用不同的输入电压范围

Guru**** 2970210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657349/ads9324-can-customer-use-different-input-voltage-ranges-for-different-channels

部件号: ADS9324

尊敬的团队:

客户能否对不同的通道使用不同的输入电压范围? 例如、为通道 1 选择 5V 共模、为通道 2 选择 10V?

此致、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    是的、每个通道的输入电压范围都是独立可编程的。

    此致、

    Shaury