请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DAC81404
尊敬的 TI 技术支持团队:
以前、我在 SPI 和 DAC 之间遇到了问题、但我能够解决它们、但由于某种原因、我无法更改 DAC 的输出值。 您能否提供从设置到输出内容的正确顺序?
这是我当前的设置:
软复位。
在 SPICONFIG 中上电至 DAC。
启用内部基准。
为 DAC 通道 A 上电(此处仅使用一个通道)。
为通道 A 设置 DAC 范围(我设置了 0V 至 10V、因为我为其提供了 10V 的电源)。
然后设置输出、结果没有结果。
感谢您的帮助、