This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:HPF 后 CW 输出?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18, ADS9324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656208/afe58jd18-post-hpf-cw-output

部件号: AFE58JD18
主题中讨论的其他部件: ADS9324

我希望使用 AFE58JD18 的 HPF 特性(我假设该特性旨在为发送 CW 打陷波?)。 在这种情况下、要使用的输出是否为同相 CW_DC_OUTP_IP、CW_DC_OUTM_IP、正交输出 CW_DC_OUTP_QP、CW_DC_OUTM_QP?

也就是说、忽略 CW_IP_OUT 和 CW_QP_OUT 输出(除了在放大器反馈电路中使用它们之外)是否正确?

在数字化之前(除了抗混叠)、此信号是否需要任何后调节?

基本上、计划直接从 HPF 输出馈送多个 TI ADS9324 ADC — 这些 ADC 理论上在输入端有 LPF 滤波器。 是否有人可以就信号路径上需要执行哪些额外工作提出建议?