This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:DDR 错误

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1656834/adc12j4000evm-ddr-error

器件型号: ADC12J4000EVM
Thread 中讨论的其他器件: ADC12J4000

您好、

我将 2 组 ADC12J4000EVM 连接到 TSW14J56 评估板以进行数据采集。 两者都进行了硬件配置、以使用 DEVCLK 和 LMKCLK 的外部时钟。

当我按正确的顺序遵循 ADC12J4000EVM 指南中的所有说明(多次检查)时、我始终使用其中一个集成功完成采集。 然而,在另一对上,几天的捕获相对不一致(也许 6 个设置中有 1 个是成功的),并且在昨天多次尝试后根本无法捕获,出现相对常见的读取 DDR 到时间错误。 我相信我已经尝试过我在具有类似问题的论坛上看到的大多数建议修复方法(例如 CPU 复位,下电上电)。 对于这两个我已经按照完全相同的设置程序顺序;一个成功,另一个失败一致。

DEVCLK 的时钟输入约为 4dBm、LMKCLK 约为 0dBm。 我知道 DEVCLK 位于所述所需功率的边界 (11dBm 理想值、根据需要至少声明 4dBm)、并且未提供 LMKCLK 功率(预先要求相似功率)。 但是、LED 在两个电路板上似乎运行正常、这会出现错误来检查;在 TSW14J56 上设置 ADC12J4000EVM GUI 和加载固件后、这两种情况下的 D3 LED 都将亮起、表明 ADC 和 TSW 之间的链接成功、然后 D4 LED 将在点击“Capture“后开始闪烁(但在无法正常工作的设置中,错误仍然会升高。) 我的理解是 D4 LED 闪烁表明 TSW14J56 已成功接收 DEVCLK、但我不确定这是否排除了所有时钟问题;情况是这样吗?  

还请告诉我您是否有使用时钟功率数据的经验,如果它们通常是严格的,或者更低的功率是否可能有效(即使不一致)。  

因此、我目前的理解是、我的问题可能是由于某些硬件问题(可能是 FMC 连接器性能下降或某些电容器导致问题)或时钟问题(即使 D4 建议成功接收数据,我的工作对也能使用此时钟设置)导致的。 由于两个主板似乎都通电并且运行正常、因此电源似乎不太可能成为一个问题。 我也没有 USB 连接问题。

我正在加载具有 4GHz 采样率的 ADC12J4000_BYPASS 固件。  

如果您对问题最有可能是什么以及我应该进行哪些进一步的测试有任何疑问、请告诉我。 另外、如果您希望我澄清任何其他问题、请告诉我。 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:TSW14J56 上的 D6 和 D7 LED 未关闭、因此 DDR 未正确校准。 我相信这会导致 DDR 硬件问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决:重新拔插 FMC 连接器工作正常