This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7612:DAC7612UB/2K5 咨询标志

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657922/dac7612-dac7612ub-2k5-consulting-marking

器件型号: DAC7612

尊敬的 TI 支持 团队

    此 产品的物理标记 如     下图所示。   您能否  帮助 确认  其是否  正确 以及 是否  符合 贵 公司的 规格 要求?  谢谢 你。

908a9619280b0e43eb01ee39d4352839_goods.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下是我可以找到的内容:

    根据数据表、引脚 1 标识位于正确的象限 (Q1) 中。

    DAC7612U 顶部芯片规格应为:
    BB DAC
    7612U
    YMLLL

    我不能为 YMLLL 信息发言、因为这取决于批次。 其余似乎与 TI 标准一致。

    谢谢、
    Erin