This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148-Q1:数字信号使用

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148-Q1, ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657911/ads1148-q1-digital-signal-usage

器件型号: ADS1148-Q1
主题: ADS1148 中讨论的其他器件

您好 TI、

RESETn、DRDYn 和 START 是否需要引脚连接? 如果这些引脚不需要连接到控制器、是否可以默认保持高电平/低电平?

此致、

Bh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan

    无需这些引脚连接

    您可以将 RESET 连接为高电平、否则将此引脚连接为低电平会使器件保持复位状态

    您可以将 DRDY 保持悬空、因为它是数字输出(请参阅第 10.1.6 节)

    如果要使用命令控制转换、则应将 START 拉至高电平(请参阅第 9.4.4 节)

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    谢谢!

    ADS1148-Q1 最多可连接 4 线 RTD 数量是多少? 是否有任何与此相关的参考设计?

    此致、

    Bh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan Hartigan、

    下图显示了如何将多个 4 线 RTD 连接到 ADC。 限制因素是通道数量。 ADS1148 包括专用的外部基准和 IDAC 引脚、因此您应该能够实施如下所示的方案

    如需更多信息、请参考我们的 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?、ts = 1782423182411&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    -布莱恩