请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS8688
您好:
我们目前正在开发一种用于工业 UPS 和整流器应用的铅酸电池监测系统。
该器件正在接受审查、用于 12V 16 通道铅酸电池块监控架构。 在此系统中、监控多个 12V 电池块、并且监控数据可用于实时监控块电压、保护、诊断、异常状态检测和预防性维护。
系统可以使用 ADC、电池监测 IC、MCU 和更高级别的 BMU 控制器进行配置。 因此、我们需要评估器件的测量精度、保护功能、诊断覆盖率、故障检测机制、通信可靠性、 以及是否适用于以功能安全为导向的电池监控设计。
您能否提供对此器件可用安全资源的访问权限、包括功能安全手册、安全分析报告、FMEDA、诊断文档、诊断库 示例代码以及任何其他相关的功能安全或诊断材料?
需要借助这些文档来确认该器件是否可正确应用于我们的 12V 铅酸电池块监控系统设计。
此致、
郑德根
总裁/ TwinRISLab 公司