This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688W:申请 ADS8688W 的功能安全手册和安全资源

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1657123/ads8688w-request-for-functional-safety-manual-and-secure-resources-for-ads8688w

器件型号: ADS8688W

您好:

我们目前正在开发一种用于工业 UPS 和整流器应用的铅酸电池监测系统。

该器件正在接受审查、用于 12V 16 通道铅酸电池块监控架构。 在此系统中、监控多个 12V 电池块、并且监控数据可用于实时监控块电压、保护、诊断、异常状态检测和预防性维护。

系统可以使用 ADC、电池监测 IC、MCU 和更高级别的 BMU 控制器进行配置。 因此、我们需要评估器件的测量精度、保护功能、诊断覆盖率、故障检测机制、通信可靠性、 以及是否适用于以功能安全为导向的电池监控设计。

您能否提供对此器件可用安全资源的访问权限、包括功能安全手册、安全分析报告、FMEDA、诊断文档、诊断库 示例代码以及任何其他相关的功能安全或诊断材料?

需要借助这些文档来确认该器件是否可正确应用于我们的 12V 铅酸电池块监控系统设计。

此致、
郑德根
总裁/ TwinRISLab 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jihae、

    您所需的大部分文档尚不可用。 我们的团队已通过电子邮件跟进此操作。  

    此致、

    Jiyah