This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C14:内部温度精度

Guru**** 2970560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1661618/ads122c14-internal-temperature-accuracy

器件型号: ADS122C14

尊敬的论坛成员:

请对以下内容发表评论。

在–40°C 至+125°C 的温度范围内、意向性温度传感器的预期温度精度是多少?

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您的终端不进行任何校准、您应该预计内部温度传感器的精度在–4°C 左右。
    如果在已知温度下实施失调电压校准、您应该能够将其改进至大约+/NVM –2°C。 通过额外的增益校准、您应该能够进一步改进这一点。

    我希望在未来的数据表版本中添加温度传感器特性图。

    此致、
    Joachim Wuerker