This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:RC 滤波器意外行为导致低振幅信号产生过多噪声

Guru**** 2960090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1661599/ads1299-ads1299-unexpected-rc-filter-behavior-resulting-in-excessive-noise-with-low-amplitude-signals

器件型号: ADS1299

您好 TI 支持团队:

我目前正在使用 ADS1299 IC 开发一款可穿戴 EEG 器件。 我的团队和我在捕获毫伏和微伏范围内的正弦波时遇到过过多噪音的问题。

我们遵循了数据表布局指南以及 ADS1299EEG-FE 的原理图设计。 根据 ADS1299EEG-FE 的原理图、所有电极都通过 RC 低通滤波器。 我们增加了电容器容值、因此它的截止频率在 1kHz 左右、因为我们以 250SPS 的速率进行采样。

我们使用函数发生器测试硬件以注入正弦波(我们尝试了毫伏和微伏范围内的振幅)。 我们的信号处理包括硬件 RC 低通滤波器(~1kHz 截止频率)、后跟数字滤波器:用于电源线噪声的 60Hz 陷波滤波器和四阶巴特沃斯低通滤波器(80Hz 截止频率)。

在使用 毫伏和 微伏范围输入进行测试时、我们尝试了(始终保持参考电极电路不变):

  • 完全移除 RC 滤波器
  • 仅保留其电容器
  • 仅保留其电阻器

我们移除 RC 电阻器但将其电容器接地、这是意外的、因为这与 ADS1299EEG-FE 的原理图设计相矛盾。

我随附了一个 PDF 文件(“ADS 接口和电极迹线.pdf“)、其中显示了 ADS1299 和电极电路的原理图。

您能否就如何正确设计输入电极电路来优化超低振幅信号 (EEG) 的 SNR 提供任何建议?

 

注 1:如果您 需要有关我们项目的更多详细信息、我们可以通过私人消息分享这些信息、因为我公司更愿意对完整的 PCB 布局保密。

注 2:如果需要、可在此线程中共享有关函数发生器设置的更多信息、以及用于计算 SNR 的 Pyuton 脚本。

注 3:我们还移除了基准电极电路上的 RC 电容器、这与 ADS1299EEG-FE 的原理图相矛盾、因为当基准将该电容器接地时、会得到奇怪的结果。

 

如果您需要任何其他信息、敬请告知。

 

此致、

Lucas


编辑:这篇文章重写在 7 月 24 日,因为它之前 提到了 一个我们已经解决的问题。 附加的文件保持不变。

 

ADS 界面和电极 traces.pdf