This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:DAC80501MDQFT 输出范围

Guru**** 2978480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1661024/dac80501-dac80501mdqft-output-range

器件型号: DAC80501

您好、

如果 VDD = 5V 并且使用 REF-DIV=0 且 BUFF-GAIN=1 的内部 Vref、最大 VOUT 范围将是多少(它将小于 VDD,对吧?)?

 

THANX、
Eli。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eli:

    使用这些设置时、标称输出为 5V。  它将受到增益误差、满量程误差和电源削波的限制。  在拉取电流时、DAC 还需要更大的余量、因此您的负载也可能会影响满量程误差。  通常、如果您需要驱动负载并仍然实现 5V 输出、我建议您提高电源电压(例如 5.5V)。

    谢谢、

    Paul