This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:有关 ADS1675REF 板中的基准 Riso + DFB 缓冲器电路的问题

Guru**** 2962750 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1659927/ads1675-questions-about-the-reference-riso-dfb-buffer-circuit-in-ads1675ref-board

部件号: ADS1675
主题中讨论的其他器件: OPA211

您好的团队、

 

在 ADS1675REF 电路板参考 Riso + DFB 缓冲器电路中、Riso (R25) 为 100 Ω、Rf (R22) 为 49.9 Ω、Cf (C22) 为 0.15uF、这与高精度实验室视频课程 (www.ti.com/.../ti-precision-labs-op-amps.html) 的设计方法有很大不同。 在高精度实验室系列:运算放大器 — 稳定性-隔离电阻器:“选择 RISO 在 Aol 等于 20dB 的频率下在 Aol 曲线中产生零点。 然后、可以将 Rf 选择为任何大于 RISO 100 倍的值、以防止与 RISO 相互作用。 最后一步是根据此处所示的范围选择 CF 的值。 使用此范围可确保两个反馈路径绝不会产生会导致不稳定的共振。“

100 Ω Riso 和 10uF 电容器负载仅在大约 160Hz 时生成一个零点。 我对该电路进行了仿真、在 0dB 交叉频率之前、大约 7.5MHz 处具有 50 度的相位裕度。

那么、这是一种已经过实际验证的优化设计吗? 将不会有干扰和共振等问题、在上述视频课程中提到。

 

谢谢、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee、

    不错的收获、我不推荐使用这些值。  该电路可以正常工作、但它可能在 OPA211 输出引脚上有一个低电平振荡、该振荡经过 100 Ω Riso 和 30 μ F 负载电容的滤波。   

    我建议使用以下文档第 40 页中的设计过程(TI 高精度实验室中的信息相同)。

    https://www.ti.com/lit/wp/sboa626/sboa626.pdf

    以下元件值提供了大约 60 度的相位裕度、应该可以正常工作。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    感谢您提供的文档和电路设计、 这些确实解决了我的问题。 谢谢!

    此致、

    Lee