This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S021:从/CS 下降沿到第一个 SCLK 的最大延迟以及间歇性异常输出代码

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1659183/adc124s021-maximum-delay-from-cs-falling-edge-to-first-sclk-and-intermittent-abnormal-output-codes

器件型号: ADC124S021

您好的团队、

背景:我们使用 ADC124S021CIMMX 在 IN4 上测量与热电偶相关的信号。 模拟输入电压看起来稳定、但 ADC 输出代码间歇性地变化异常。 在当前时序中、/CS 被驱动为低电平、SCLK 突发在大约 4ms 后启动。 突发包含 16 个 SCLK 周期。
问题:
  1. 当/CS 保持低电平时、从/CS 下降沿到第一个 SCLK 边沿是否有任何最大允许延迟?
  2. 如果/CS 在 16 时钟突发之前保持低电平几毫秒、SCLK 干扰或漏掉的边沿是否会导致内部串行状态发生变化而无需自动超时恢复?
  3. TI 是否建议在每 16 个时钟帧后将/CS 切换为高电平、以重新同步该器件的接口?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有人请您回复吗?
    此致、
    Ryu。