Other Parts Discussed in Thread: DAC39RFS10EF, LMX1204, LMK04208, LMK04828, LMX2594, LMX2820
器件型号: DAC39RFS10EF
主题中讨论的其他器件: DAC39RFS10、 LMX1204、 LMK04208、 LMK04828、 LMX2594、 LMX2820
大家好
我们正在研究 EF 的参考设计。 在我们的目标应用中、我们只有一个转换器系统:Kintex 7 FPGA --> DAC39RFS10EF。 根据我的理解、subclass0 JESD204 架构就足够了。
我们打算在 8 个通道上运行最大 6.6Gbps(FPGA GTX 限制)、以实现大约 2GSPS 和 4GSPS 之间的采样率(而在 64b/66b 下、3.878GSPS 似乎是 EF DAC 的最大值)。
在该参考设计中、我发现使用了强大且昂贵的 PLL、例如 LMX1204 和 LMK04828。 对我来说、它们似乎对我们的应用来说是一个大材小用。 我们还可以使用 LMK04208 吗? 它没有专用的 SYSREF 输出、抖动略差。
另一个问题: 我们是否以 1:1 采样率为 DAC 提供最佳时钟?即在 3.2GHz 下、还是使用 DAC 的内部 PLL 是合理的? 也许后者的性能较差? 实际上、我看到 LMK04828 和 LMK04208 都超过 3.07GHz。 这会将采样率限制在 3 GSPS 吗?