This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:在整个频率范围内具有可变功率

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1665159/ads54j60-variable-power-across-frequency

部件号: ADS54J60

您好:

我正在研究使用 ADS54J60 的设计、发现了一个奇怪的问题。 我们会看到一个问题、从输入带宽开始、信号的功率下降幅度超过 10dB。 看起来这很可能不是信号本身的问题、因为我们已经对其进行了测量、它与该变量完全不同。 如果需要、可以通过对系统进行下电上电来解决问题。 是否存在任何能够解释这一点的调节、上电或时钟问题。

 

第二个问题:您的 EVAL 套件显示了采样时钟的外部端接、但数据表明确指出它是在内部端接的。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 960MHz 的采样时钟、使用 4 倍抽取率滤波器、当出现问题时、仅看到以 240MHz 为中心的约 40MHz 通带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John Cooper、

    第二个问题答案: 数据表错误。 时钟线上没有内部 100 Ω 端接电阻器。
    重播第一个问题:您是否可以共享频谱图和配置写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在公共论坛上分享更多细节。

    请发送电子邮件至 john.t.cooper@rtx.com