This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:外部 Vref 范围

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1666535/ads131a02-external-vref-range

器件型号: ADS131A02

您好、TI 人

 

我的客户当前为 ads131A02 设计了外部参考。

ADS131A02 对 AVDD AVSS 电源使用±2.5V 电压。

我们知道在 GND 的–0.5V 至 2V 范围内 VREF_EXTERNAL 的需求。 因此、最大 Vref 为 4.5V、以 AVSS 为基准。

但客户希望使用外部 5V(至 AVSS)、其基准范围为±2V。

客户可以使用它,如果他们不需要轨到轨输入和输出。这个解决方案能正常工作吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    当基准电压为 5V 时、满量程范围为–5V/GAIN Vref ~+5V/ Vref 增益、理论上为–5V/增益~+5V/增益。  如果 由于输入/电源限制、输入信号为±2V、则 ADC 不会针对 高于+2V 的电压和低于–2V 的电压输出任何转换代码、因此客户将无法提前 ADC 的满量程范围。 使用 5V 基准、2V 基准电压 (REFEXT–REFN) 足以满足或使用内部 2.442V 基准是一个不错的选择、这没有任何好处。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您明白了。