This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:睡眠模式电流消耗

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0202-Q1, CC2745R10-Q1, LSF0102-Q1, TXU0202, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1663587/lsf0102-q1-sleep-mode-current-consumption

器件型号: LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0202、 TXS0102 、CC2745R10-Q1、TXU0202-Q1

您好!  

对于下面提到的 LSF0102-Q1 配置、IC 在睡眠模式下消耗~25uA 的电流。 在睡眠模式期间:

  1. 3.3V_BLE = 0V、5V_MCU = 5V 将可用。  
  2. B1 和 B2 通过 1k Ω 电阻上拉。  

我需要在睡眠模式期间将 IO 置于三态模式。 最好的方法是什么?

  1. 我能否以 Vref_A=3.3V_BLE 为基准连接 OE。 因为它在睡眠期间不可用、所以 OE 不会触发内部 FET?
  2. 我是否需要从可耐受 5V 电压的 MCU I/O 驱动 OE? 是否允许? 在这种情况下、OE 是否仍需要与 Vref_B 短接?  
  3. image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们仍在研究这一点、不久将采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    预计在睡眠模式期间测得的电流约为 25µA。 如果 VREF_A 为 0V、而 5V 电源保持可用、则电流从 VREF_B/EN 偏置网络通过内部偏置 FET 流向 VREF_A 根据 200-kΩ 偏置电阻器、估算的电流约为:

    I_bias≈(5V−0V−VTH)/ 200kΩ≈21 至 22µA。

     

    要将 A1/B1 和 A2/B2 通道置于高阻抗模式、必须将 EN 下拉至低电平。 但是、EN 通常不应直接由推挽式 MCU 输出驱动、因为 EN 和 VREF_B 是器件内部偏置电路的一部分。

    建议的实施方案为:

    • 保持 EN 直接连接到 VREF_B
    • 在 5V 电源到 EN/VREF_B 节点之间保留所需的 200-kΩ 电阻器。
    • 使用开漏 MCU 输出或外部开漏 NMOS 在睡眠期间将 EN/VREF_B 节点拉至低电平。
    • 需要正常运行时、释放开漏控制。

     

    因此、不建议将 EN 直接连接到开关式 3.3V_BLE 电源轨以实现正常运行、因为 EN 必须连接到 VREF_B 才能正确建立内部 FET 偏置。 当 EN 为低电平时、所有 I/O 通道均处于高阻抗状态。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    感谢您的详细说明。 我同意这种通过开漏 MCU 引脚或外部 FET 驱动 OE 的方法。 这肯定有助于处于三态模式的 IO。 但仍会有 22uA 电流流经外部开关。  

    这意味着、仍处于睡眠模式 (PCB 的目标最大值为 50uA) 时、将会通过电平转换器产生 22uA 的电流。  

    有没有其他的解决方案,这 22uA 也可以完全减少? 是否可以使用 TXS0102 或 TXU0202 等其他解决方案?  

    此致、  

    Prafulla S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prafulla ,

    我建议 使用 TXU0202 来尽可能降低 功耗(室温下最大 2.5uA)。 谢谢。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    我使用 TXU0202 制作了用于从 5V 供电的 MCU 到 3.3V 供电的 TI BLE CC2745R10-Q1 进行 UART 通信的基本原理图、如下所示。 我参考了 TXU0202-Q1 数据表中的图 9-1。  

     在此中、除了 OE 引脚上的 R28 下拉电阻外、其余所有电阻器均未组装。 电源序列为 5V_MCU、然后是 30ms 后的 3.3V。 OE 引脚直接由 MCU 的 5V 容限 GPO 引脚供电。 任何网的最大布线长度为 20mm。 由于布线长度的原因、是否需要额外注意? 控制引脚电容和 CIO 的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prafulla:

    我们仍在研究这一点、不久将采取后续行动。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prafulla、

    由于布线长度原因、无需额外注意。  

    CIO 和控制引脚电容主要用于告知用户它们可以观察到的典型电容值。  

    此致、

    Josh