Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, CC2640R2F
器件型号: ADS1262
主题: CC2640R2F 中讨论的其他器件
尊敬的 TI 团队:
我目前正在自定义数据采集板中使用 ADS1262、但观察到转换结果不准确、噪声异常大。 感谢您查看硬件设置和 ADC 驱动程序代码。
ADS1262 由 CC2640R2F MCU 通过 SPI 进行控制。 ADC 使用 5V 模拟电源和内部 2.5V 基准。 当前 ADC 配置大致为:
- AVDD = 5V
- AVSS = 0V
- DVDD = 5V
- DVSS = 0V
- 内部 2.5V 基准
- 增益= 1
- PGA 被旁路
- 数据速率= 20SPS
- Sinc4 滤波器
- 差分测量:AIN2−AIN1
1.转换结果不准确,噪声大
主要问题是 ADS1262 输出与施加到差分输入的电压不准确匹配。 此外、测量的信号包含的噪声远大于 ADS1262 数据表噪声规格中预期的噪声。
2.在 AIN2 和 AIN1 上进行 SMU 测试
为了将 ADC 与模拟前端的其余部分隔离、我从 AIN2 和 AIN1 上断开了模拟前端电路、并使用 SMU 将已知的差分电压直接施加到 ADS1262 输入。
我通过直接短接 AIN1 和 AIN2 测试了五种不同的差分输入电压和短路输入测试。 结果如下所示:

即使 AIN1 和 AIN2 短接、测量结果仍会显示大约 30-60mV量程变化/失调电压和 20mV 噪声、这远大于我对短接输入测量的预期值。
因此、我怀疑这个问题可能与 ADS1262 配置、SPI 通信、数据读取时序或在软件中重构 32 位转换结果的方式有关。
3、PCB 和原理图
我随附了原理图和 PCB 布局的相关 ADC 部分以供参考:



4. MCU/ADS1262 驱动程序代码
我还附上了在 CC2640R2F 上使用的 ADS1262 驱动程序代码。
ADS1262_CC2640R2F_DRIVER_FOR_TI.zip
我特别希望您能帮助确认:
- 代码中使用的 SPI 模式/时序对于 ADS1262 是否正确。
- ADS1262 寄存器初始化是否正确。
- DRDY 和转换数据读取序列是否正确。
- 是否正确重构 32 位 ADC 转换结果。
- 无论原理图或 PCB 布局中是否有任何内容可以解释大误差/噪声。
即使 AIN1 和 AIN2 与模拟前端断开并直接短路、问题仍然存在、因此我目前主要关注 ADS1262 本身及其 SPI/数据采集实现。
非常感谢您的帮助。
标记