This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:最大 Vref 输入

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1674780/ads1220-max-vref-input

器件型号: ADS1220

你好。

我计划使用 ADS1220 进行六线称重传感器测量。 我的激励电压将为 5V。 我是否可以将 SENSE +和 SENSE — 信号提供给 refP 和 refN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    感谢您关注精密 ADC。

    是的、您可以对 SENSE+和 SENSE-使用 REFP 和 REFN。 只需确保基准在数据表中指定的范围内。


    我们有一个新版本的 ADS1220、即 ADS122S14。 此 ADC 具有更高的增益设置和更多的模拟输入通道、并能够通过 REFOUT 引脚激励负载单元。  

    此致、
    Mason