Other Parts Discussed in Thread: ADS1147
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: ADS1147
您好专家、
您能否通过为 ADS1147IPWR 提供以下信息来为我们提供支持?
-
关于模数转换器 (ADC):a.在额定精度下、最大转换率(每秒完整转换数)是多少?
b.在指定的工作温度范围内、精度是否超过满量程的 1/10,000? 如果是、请提供详细规格。
C.器件的品质因数 (QF) 是什么、定义为:
品质因数=转换率(每秒转换数)÷精度
d.器件是否包含具有以下两个特性的 ADC 集成电路?
i.以最大分辨率运行时小于 20 μs 的最大转换时间。
二、额定非线性度大于额定工作温度范围内满量程的 0.025%。
此致、
Renan