This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:输出波形

Guru**** 2541670 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517, TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066899/tx517evm-output-waveform

部件号:TX517EVM
“线程”中讨论的其它部件:TX517

您好,

我测量 了 outa 和 OUTB 波形,结果与数据表不同。

什么可能导致部分波形与数据表不同?

HV0:+1.9V,LV0:-1.9V,HV1:+15.0V,LV1:-8.0V,HV2:+7.0V,LV2:-5.0V

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您使用 TX517设备。

    您提到您正在使用 TX517EVM 运行顶部波形,对吗?

    如果正确,我们将很快检查。

    非常感谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    是的,我使用 TX517EVM 运行顶部波形。

    黄色和蓝色波形是测量结果,红色波形是 两者之间差异的结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢!

    请查看 TX517EVM 用户指南第7页吗?

    请使用以下连接设置:

    HV0:+1.9V,LV0:-1.9V,HV1:+15.0V,LV1:-5.2V,HV2:+8.0V,LV2:-3.0V,

    还需要 VDD:+5V,VEE:-5V,VAA:+2.5V

    请让 VCW=打开。

    希望这能有所帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我尝试了连接设置,但无法获得数据表中的输出波形。

    以下是测量的输出波形。

    17级

    32级

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我测量了 HV 电源关闭时的输出波形。

    HV1关闭

    HV2关闭

    HV1和 HV2关闭

    HV2电源关闭时的波形似乎错误。

    造成这种情况的可能原因是什么?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    我已将其转发给我们的团队,并将很快回复您。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅 TX517数据表,并告诉我们是否有  

    你已经因为这个问题而得到解决。 非常感谢!

    在 TX517数据表第13页:

    表1“真值表”和表2“不允许的逻辑状态”。

    由于故障情况,TX517设备可能会导致永久性损坏。

    请告诉我们吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    除了 TX517EVM 的开关操作外,我没有通过任何其他方式添加任何信号。 这是否意味着 TX517EVM 的开关操作可能会因不允许的逻辑状态而导致故障状况?

    我认为这不是由 TX517中 MOSFET 的“通电”故障情况引起的,因为我们已经确认 HV0~2正在工作,如上图所示。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以! 谢谢!

    我们将向我们的 TX517设备组发送您的请求。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发送电子邮件

    我第二天收到了你的电子邮件并回复了。

    您能否向我们提供有关当前情况的信息?

    此致,