This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:通用参考模式下多通道应用的电流泄漏

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067041/ads1299-current-leakage-on-multi-channel-application-in-a-common-reference-mode

部件号:ADS1299

你好!

目标设备有48个信道,8个差分,32个通用基准和8个通用信道。 差速器通道均正常。 问题始于具有通用参考的 EEG 通道,当我增加已记录通道的数量时,每个通道的噪音都在增加。 我认为这是由负输入组合时输入电流的增加引起的

请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Valentyn,

    欢迎来到 E2E 论坛!!!  

    输入上的输入泄漏电流噪声增加可能会导致噪音增大。 您可以通过试验连接到负输入的通道数来验证这一点。 与差分输入配置相比,单端输入配置更容易受到任何干扰噪音的影响。 必须采取所有布局预防措施,以最大限度地减少串扰或不平衡噪音干扰。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了,忘记感谢您的帮助,真正的问题是电源线发出的噪音,我认为我只需要“清晰”电源,因为我的设备是 USB 供电的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Valentyn,

    我很高兴您能够识别问题。

    谢谢

    -TC