This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:TSC2046E

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066789/tsc2046e-tsc2046e

部件号:TSC2046E
“线程:测试”, TSC2046

先生/女士,

触摸屏幕时,请帮助我启用#PENIRQ 驱动器不足?

附加的 PD0 PD1组合已被尝试,但没有帮助。

我们非常感谢您的评论。

顺祝商祺!

刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘

    我认为您的控制字节不完整。 看来 ,对于所有捕获,您都共享了 PD0=PD1=0

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的评论并祝新年快乐。

    是的。 我们正在尝试使用 PD0,PD1 = 0,0的所有 A2,A1,A0矢量组合来启用#PENIRQ,但失败。

    在触摸屏幕时,您是否可以建议使用初始化过程来启用#PENIRQ driven low (#PENIRQ 驱动器不足)?

    顺祝商祺!

    刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘

    请参阅此主题,因为它非常清楚地讨论了 PENIRQ 的功能 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1009367/tsc2046e-how-does-penirq-work-and-how-does-it-detect-when-a-finger-is-released

    此外,数据表第16页也很好地解释了 PENIRQ 的功能。

    从上述两种资源中选择。 我认为您需要做的是设置 PD1位=1以启用屏幕上的参考电压。从 D/S 第16页。如果启用了 X,Y 电压参考,则 PENIRQ 应始终可用。

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您为我的项目提供的帮助。

    按照您的说明,以下实验是使用 A2A1A0 =[001,011,100101],PD1PD0=[10]进行的。

    触按屏幕时,#PENIRQ 仍无法驱动低电平。

    请帮助我分享更多有关在触摸屏幕时使#PENIRQ 降低的说明。

    顺祝商祺!

    刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您为我的项目提供的帮助。

    按照您的说明,我们对 A2A1A0=[001,011,100,101],PD1PD0=[10]进行了以下测试案例,以在触摸屏幕时将#PENIRQ 降低。

    触摸屏幕后,初始化后,#PENIRQ 仍不是驱动低电平。

    请您与我分享更多说明,让我在触摸屏幕时检查启用#PENIRQ Driven Low (#PENIRQ 驱动器不足)?

    顺祝商祺!

    刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘

    请给我一天时间在 EVM 上测试这一点

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘  

    请您分享系统示意图,以便我们进行回顾?

    此致,
    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    感谢您的支持。

    请分享 TSC2046E #PENIRQ 启用序列的 EVM 波形?

    顺祝商祺!

    刘王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,阿瑟,我删除了示意图,并将其通过电子邮件发送给您。

    如果您没有收到该邮件,请通过 j-butler@ti.com 与我联系 

    谢谢你,

    雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘雅各,

    在此对延迟表示歉意。 我有一个用于此设备的 EVM,但没有屏幕模块可供使用。 因此,我无法在 EVM 上测试此项。

    假设原理图正确且设备未损坏,则只能使用正确的控制字节。  

    我简单地检查了原理图,没有什么特别之处。 我将阅读数据表的相关部分并提出我的建议  

    此致,

    阿瑟