This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3422:ADC3422时钟振荡器的电源

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066288/adc3422-power-supply-for-clock-oscillator-of-adc3422

部件号:ADC3422

您好,

我为 ADC3422使用单独的 LVDS 时钟振荡器。

我为该 ADC IC 分离数字电源和模拟电源。

那么,对于振荡器,应该连接哪种数字或模拟电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    模拟电源轨应用于 ADC 时钟振荡器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC3422有两种时钟输入可供选择。

    两者的抖动值相同。

    哪一个是更好的解决方案?

    1) 3.3V LVDS 振荡器,但3.3V 只能与其他数字电路共享。 您知道 ADC3422的模拟电源轨电压为1.8V。

    2) 1.8V LVCMOS 振荡器,然后它可以共享此 ADC3422的模拟电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,沈国放

    如果不将时钟和数字电源混合使用,则选项2会更好。

    谢谢,

    罗布