This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:CCLD

Guru**** 2554150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066526/ads127l01-ccld

部件号:ADS127L01
“线程”中讨论的其它部件:Tida-01471

尊敬的技术支持团队:

CCLD 和 IEPE 的名称不同,但它们是否相同?
TIDA-01471的电路是否可以用于 CCLD?
如果您有任何问题,请告诉我。

https://www.ti.com/tool/TIDA-01471?HQS=TI-null-null-EDS-refdes-rd-null-eu

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,TTD,

    您引用的文档的作者仍在休假,下周还会回来。  同时, CCLD 和 IEPE 相似,电路可以互换使用,因为给定传感器的激励电流水平和兼容范围是观察到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    感谢您的支持。

    我期待着回复作者的评论。

    此致,

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD 您好!
    IEPE:(集成电子压电式)加速计使用恒流线路驱动器作为电源。因此标准 IEPE 接口作为 CCLD 实现。
    CCLD 用于不同的传感器,如麦克风,加速计和激光转速计。不同的传感器可能有与 CCLD 不同的要求。这些要求包括:
    -电流范围(Imin,Imax)
    -电流噪声
    -当前源合规范围(Vmin,Vmax)
    -输入阻抗
    -输入带宽
    因此,正如 Tom 的评论中所提到的,TIDA-01471中的 IEPE 电路可以用作 CCLD,您只需要确保目标应用的要求在 TIDA-01471的限制范围内。
    此致
    艾哈迈德