This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258参考引脚外部滤波器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067159/ads1258-ads1258-reference-pin-external-filter

部件号:ADS1258
“线程”中讨论的其它部件: ADS1158OPA350

您好,

根据 ADS1258数据表,参考引脚的电压源的宽带噪声应小于3uVrms,以保持 ADC 的额定性能规格。

在其他设计中,我们发现了具有高 PSRs 的低噪声低 LDO,以实现这一目标。  但是,这种变通方法对零件的限制非常严格,我们希望使 LDO 工作更加标准。  我想了解的是:

——如果我使用的是 LT3065 LDO (例如,指定噪声为25uV 有效值),性能将下降多少。

-使用 LDO 从 SMPS 进行后调节以创建参考时,建议采用什么过滤方法?  数据表显示:“对于噪音较高的参考,可能需要外部过滤。”

非常感谢,

艾登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    当然,可以使用 LDO 为 ADC 提供参考电压。 这通常用于比率测量,其中传感器激励电压用作 ADC 电源和参考。

    需要考虑的一些事项:

    • 如您所述,LDO 噪声更高(至少对于您选择的 LDO 而言),这会直接影响分辨率。 如果您正在设计较低的分辨率(16到18位?) 然后系统应该正常。 如果是这种情况,您可以考虑使用 ADS1158
    • 虽然您可以校准 LDO 的初始准确度,但它的准确度远远低于离散参考
    • 包括温度过高在内的总体误差不大,将比离散参考差得多。 您选择的 LDO 在数据表的第一页上指定2%,但我在数据表的其他任何位置都找不到描述如何确定该值的值(可能我只是错过了该值)
    • 如果 LDO 只是为 ADC 和 VREF 提供电压,则可能会获得稳定的结果。 但是,如果您使用相同的 LDO 为主板上的许多组件供电,甚至为一些消耗大量电流的组件供电,则 LDO 输出电压可能会随每个组件的运行而波动。 这会导致 VREF 电压不稳定(低准确度),直接影响您的分辨率和准确度。 同样,这可能不是您的系统所关心的问题,而只是需要考虑的问题
    • 另一方面,某些 LDO 在驱动低电流时稳定性较差,相对于 LDO 可驱动的500mA 电流,ADS1258的情况就是如此。 我在 LDO 数据表中找不到有关最小驱动电流的任何信息,因此需要注意

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布莱恩,

    感谢您的详细回答。  接下来的问题是什么:

    -使用 LDO 从 SMPS 进行后调节以创建参考时,建议采用什么过滤方法?  数据表显示:“对于噪音较高的参考,可能需要外部过滤。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan 您好,

    有关使用 RC 滤波器消除某些噪音和使用 OPA350缓冲参考输入的详细信息,请参阅 ADS1258数据表中的图67。 这应该是您设计的良好起点。

    布莱恩