This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:确认

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1067049/amc7834-confirmation

部件号:AMC7834

您好,

客户已确认此 IC,请参阅下面的详细信息。

“数据表显示双极 DAC 可以输出或接收高达10 mA 的电流,我认为这意味着电压可编程。 但是,它显示了双极 DAC 电压与电流的图解。在图23和24中。

问题是,如果负载正在下沉10 mA,双极 DAC 输出电压是否可以编程到5V 至0V 的任何位置?

内部或远程温度传感器能否用于根据传感器读数以及 ADC 输入导致的 DAC 输出电压调整(来自电流感应电阻器)来调整 DAC 输出电压?
"

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    即使在吸入或输出电流时,这些输出也可编程为5V 至0V。  负载电流将影响输出的精度,因为存在输出阻抗(~1Ω),因此在吸入该电流时可能会看到一些错误。 这些图解显示了 DAC 在电源轨附近运行时应用负载的情况。  如果 DAC 的输出放大器没有空间/足部空间,则输出阻抗将增加。  如果使用-5V 范围,建议您使用-5.5V 的 VSS 电源,因此放大器的边距为500mV。

    SPI 主机可以监控远程和本地温度传感器,但该设备不能为温度传感器提供任何闭环功能。 您需要在 MCU 中实施闭环操作。

    谢谢,

    保罗