This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8355:SDI/SDO 引脚

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066961/ads8355-sdi-sdo-pin

部件号:ADS8355

各位专家:

你好。 我们确实了解 SDI 引脚用于通过 SPI 通信与其他设备通信。

我们想知道 ADS8355会发生什么情况,使其无法连接(即接地或浮动)?

我们是否可以使用 SDO 引脚通过将该 SDI 引脚接地,以某种默认模式将数据发送到另一台设备(例如 FPGA)?

还是绝对需要配置一些寄存器来启动通信?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    感谢您的发帖。

    是的,如果不需要读取或写入任何设备寄存器,SDI 引脚可以接地。 默认情况下,设备将在两个 SDO 引脚上输出数据(双 SDO 模式)。 如果您只想对通道 A 和通道 B 数据使用一个 SDO 引脚,则需要写入 SDO_CTRL 寄存器,并将 SDO_MODE 位设置为1b。

    此致,

    瑞安