This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for TI:DAC8411 PSpice 模型的数字端接口模型是什么

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC8411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066953/pspice-for-ti-what-is-the-digital-side-interface-model-for-dac8411-pspice-model

部件号:PSpice-for TI
“线程”中讨论的其它部件:DAC8411,TINA-TI

您好,

我尝试使用 DAC8411 PSpice 模型构建0-20mA 电流输出 DAC。 DAC8411型号在数字端具有16位并行接口。 在驱动 DAC8411数字接口时,我可以使用哪种最佳模型? 我找不到可以使用的16位并行 ADC。 我能得到的最好的是 ADC12Break,但找不到任何文档,因此无法找到应该连接到 PIN 的内容:CNVRT,STAT,Over,REF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjib,

    我不熟悉您提到的 ADC12Break 模型。 您可能希望将参考电压连接到与 DAC8411相同的参考电压,因此您不必调整输入到 ADC 的电压。 如果您共享部件号,我可能会告诉您如何连接其余的针脚。  

    TINA-TI 有一个数据生成器源,可帮助您生成并行接口的信号。 我看了一下,但我在面向 TI 的 PSPICE-for TI 上看到了这一功能。

    最佳

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sanjib,

    我看到您现在正在查看的 ADC 模型。 但我没有看到任何相关的文档。 看起来 CNVRT 信号是新 ADC 转换的一个启用信号。 我连接了一个脉冲源,它看起来12位输出工作正常:

    我将12位连接到 DAC 中最重要的12位,并大致再现了输入电压。 您可能会对获取所需结果的时间安排产生混乱。  

    我将 STAT 和通电引脚连接到 ADC 的5V 参考和 DAC 的5V AVDD。 我在接地时没有注意到变化。

    最佳

    Katlynne Jones