This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:关于 ADC 输入参考设计的要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TSW54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066975/ads54j60-inquriy-about-adc-input-reference-design

部件号:ADS54J60
“线程: TSW54J60EVM”中讨论的其它部件

您好,

我的客户正在考虑使用 ADS54J60分析如下+/- 500mVp-p 差分直流输入信号。

      

正负直流输入捕获图像(黄色信号)

他们认为 ADS54J60无法直接接收信号,因为共模电压级别不同。 这是正确的吗?

请建议 ADC 输入参考设计,以便它们可以使用 ADS54J60接收上述信号吗?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH,

    他们需要一个放大器才能实现这一目标。 让他们看看 TSW54J60EVM,它有两个放大器,用于馈送一个 ADS54J60的两个输入。 该主板和设计文件可在 TI 网站上的 TSW54J60EVM 产品文件夹下找到。 我还会将此信息发布到高速放大器论坛,以获得更多建议。

    此致,

    吉姆