This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:音频压缩和解压缩

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, PCM4204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066294/ads1278-ep-audio-compression-and-decompression

部件号:ADS1278-EP
“线程”中讨论的其它部件:ADS1278PCM4204

大家好,我正在使用 ADS1278来转换带有8k 样片的语音,请给我一些建议来压缩和解压缩音频 C 代码的技术。我引用了该示例代码,但它不起作用。

谢谢你。

注意:

苏格雷什·米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Suguresh,

    除了 EVM 软件附带的源代码外,TI 没有任何 ADS1278的示例代码。  我认为您所引用的代码来自第三方,我们无法为这些示例提供问题支持。

    如果您与 ADS1278通信时遇到问题,请提供一张波形图,包括 SCLK,DRDY,DOUT,类似于数据表中的图1,以及显示 IO 针脚配置状态的 ADS1278示意图的图片。

    此致,
    基思·尼古拉斯
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Suguresh,

    除了 Keith 所说的内容之外,如果您将此用于音频应用程序,您实际上可能更喜欢使用 PCM4204之类的部件,除非您真的需要 ADS1278的 DC 精度或更高的信道数。 如果 能简化您的设计,我们的音频转换器还将具有 I2S/TDM 接口。

    最佳

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的扎克,谢谢你给我提供了有用的信息。

    此致,

    Sugursh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Keith,我从 TI 那里得到的只是如何压缩和解压缩来自 MSP 的音频,所以我按照这些步骤操作,从 Zak 的观点来看,我们选择了错误的 ADC 进行音频转换。

    此致,

    苏格雷什·米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我们所做的只是将输入从麦克风转换为数字,因为我使用 adc1278实际上 是它转换数据,但它没有提供正确的输出,我认为它是因为噪音和它只是正常运行的 ADC,所以我没有这样做 获得正确的输出。

    谢谢你,

    苏格雷斯