This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:NIOS II 源代码

Guru**** 2527840 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1065845/tsw14j57evm-nios-ii-source-code

部件号:TSW14J57EVM
“线程”中讨论的其它部件:AFE58JD48

尊敬的支持:

 在我的 TSW14J57开发包中,来自 TSW14J57revE FW Architecture.docx。

 我引述

“NIOS 项目可以用 Quartus 工具本身打开,使用 Tools->NIOS II Software Build Tools for Eclipse 选项,用户可以输入代码路径作为\‘Relative path of Project’\IP\software

 在我的 Quartus 项目中,在上述位置只有两个文件,

Meminit.QIP。

Nios2_JESD_RECONFIG.HEX。

 我没有看到任何食欲项目或 C/C++源代码。

 请告诉我此 nios2_JESD_reconfig 项目的源代码在哪里? 或者,如果副本不在软件包中,请向我发送副本。  

 

谢谢,

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    您是否需要 ADC,DAC 或 AFE 应用程序的源代码?

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    新年快乐,我们将与 AFE58JD48一起使用,我想我只需要 AFE。  

    谢谢你,

    大卫·孙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    已附加文件。

    此致,

    吉姆

    e2e.ti.com/.../8551.TSW14J57RevE_5F00_16L_5F00_XCVR_5F00_ADCBRAMDACDDR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,  

    我打开了该项目,您之前就给我发送了此文件包, 这是一个完整的 FPGA 项目包。我正在寻找的是在 FPGA 内部实施的 NIOS II 源代码。 该文档提到它应该位于您刚刚发送的项目目录中, (位于~prj/ip/软件目录)。但该目录中只有二进制文件。  我还向超声波支持团队发送了一封电子邮件。他们提到这可能是一个第三方项目,我相信即使是由第三方开发的。 TI 应该为潜在客户提供源代码。否则,每个用户都从头开始开发自己的副本,这真的是浪费时间。   

    谢谢你,

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,

    第三方为 TI 执行了此固件,但他们不再提供固件支持。 他们仍支持我们的软件团队报告了相同的问题,但他们发现了其他版本的源代码的类似文件。 我们不确定这些文件是否有帮助,但您可以从以下链接下载项目和文件:

     tidrive.ext.ti.com/.../7d343346-3da7-471e-9c6e-1ffcec0b625a

    此致,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

    我们不需要点击和工作副本,我们需要一个可以从开始的平台。这对我们来说足够好,可以学习。非常感谢你们的帮助。

    大卫