This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1247:原理图回顾

Guru**** 2748195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066698/ads1247-schematic-review

部件号:ADS1247
“线程: 测试ADS1248EVM”中讨论的其它部件

主席先生,你好,

我们的客户 报告说,他们使用 ADS1247连接到 PT100进行温度测量。 但测得的温度比实际温度低10°C (由 温度校准仪测量)。 您能否帮助 查看 ADS1247的原理图以解决此问题?

原理图如下:

谢谢,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lumina,

    客户是否尝试使用精密电阻器而非实际 RTD 测试系统? 这是一个很好的第一步,可以确认信号链在测量真实 RTD 之前的设计状态。 让我知道这项测试的结果,以及它们是否能获得更好的性能。 然后我们可以尝试对真正的 RTD 进行故障排除。

    您能告诉我客户正在使用的设置吗?

    • IDAC 值,PGA 增益,数据速率等?
    • 这是一个使用2个 IDAC 还是1个 IDAC 测量的3线 RTD?
    • AVDD 电压是多少?

    此外,AIN2和 AIN3上的输入滤波器也没有真正的作用。 切断频率为~800 kHz,因此它不执行任何抗锯齿。 我建议将滤波器电阻器减小一点,并增加电容器的大小。 您可以以 ADS1248EVM 为例: https://www.ti.com/lit/sbau378

    您还应该为参考路径添加一些非零电阻。

    布莱恩