This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:更改 JESD204B TX 输出时,DAC 输出的波形将永远不会更改

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066559/dac37j82-when-jesd204b-tx-output-is-changed-the-waveform-of-dac-output-will-never-change

部件号:DAC37J82
线程中讨论的其他部件:TSW14J56EVM,

大家好,团队

客户配置如下所示

目前,可以确定来自 LMK 的时钟是否正确。 在 JESD204B TX 末尾可以看到 CGS 序列和物理层发送的数据。 但是,无论如何修改输出波形,示波器上始终显示相同的波形。 目前尚不清楚数据是否未到达 DAC,或者中间是否存在其他配置错误。

此致,

罗艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米

    请发送 DAC GUI 快速启动选项卡屏幕截图。 他们是否使用 TI DAC37J82EVM? 什么用于向 DAC 发送数据? 如果是 TSW14J56EVM,请发送两块主板的 HSDC Pro GUI 和 LED 状态的屏幕截图。 确保两块主板都有可提供4A 的5V 电源。

    此致,

    吉姆