This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:内部参考短路保护

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS125H02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1066389/ads1260-internal-reference-short-circuit-protection

部件号:ADS1260
“线程: ADS125H02测试”中讨论的其它部件

我们在设计中使用 ADS1260和 ADS125H02,

对于传感器词典,我们使用 ADC 的内部参考。

直接将 ADC 的参考输出输出输出输出输出输出输出到连接器是否正常,或者我们必须使用 OPAMP 或其他方法添加任何保护?

问题是客户可能意外地将内部参考短路并接地。

如果发生短路,ADC 内部参考是否会断开或任何 ADC 特性会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼基塔,

    我与我们的一名设计工程师讨论了这个问题。 他能够模拟一个类似的参考模型(不是 ADS1260中的实际模型),在 AVDD = 5V 且 REFOUT 接地的情况下,内部参考通过 AVDD 引脚(10s mA)获得了大量电流。

    当 REFOUT 接地时,如果在这些条件下使用内部 VREF 进行测量,任何测得的信号都将在+FS 或-FS 处夹住,因为 VREF = 0V。 此外,当遥控飞行器接地时,遥控飞行器将停止工作。

    由于我们实际上没有执行此测试,因此不清楚设备可以承受这些条件的时间,尽管可能需要几个小时。 因此,REFOUT 短路很可能不会对设备造成永久性损坏,只需删除短路即可恢复(与完全的设备重置相反)。

    我要再次指出,这一信息未经测试,并按原样提供。 请依赖这些信息,风险由您自己承担。

     布莱恩